ECADEMY

Tipos de bombas centrífugas

Pumps_Task 05_main image_900x425

Tipos de bombas centrífugas

Una bomba es un dispositivo que eleva o transfiere líquido. Las bombas se presentan en muchos formatos pero generalmente pueden dividirse de acuerdo a dos formas principales de funcionamiento: Bombas de desplazamiento positivo y bombas centrífugas. Este artículo muestra exclusviamente las bombas centrífugas.

Estas bombas sirven para distintas aplicaciones en edificios residenciales:

• Las bombas de circulación se utilizan para circular agua en sistemas cerrados y proporcionar calor, aire acondicionado o agua caliente sanitaria

• Los grupos de presión incrementan la presión del agua fría en un sistema y se utilizan como bombas de condensación para calderas de vapor

• Las bombas de suministro de agua se utilizan normalmente para suministra agua de pozos y se dividen en sumergibles y de superficie

• Algunas bombas centrífugas se utilizan exclusivamente para aplicaciones industriales. Estas bombas incluyen bombas industriales y bombas de aguas residuales

En 1689, el físico Denis Papin inventó la bomba centrífuga y, hoy en día, las bombas centrífugas son las bombas más usadas en el mundo. La bomba centrífuga está fabricada siguiendo un principio muy sencillo: el líquido se lleva al impulsor y se lanza mediante la fuerza centrífuga hacia la periferia de los impulsores. La construcción es barata, robusta y simple y su alta velocidad hace posible conectar la bomba directamente a un motor asíncrono. La bomba centrífuga proporciona un caudal constante de líquido y puede reducirse sin problemas sin causar ningún daño a la bomba.

Fig. 1: El líquido fluye a través de la bomba
 

Veamos ahora la figura 1 que muestra como el líquido fluye por la bomba. La entrada de la bomba lleva el líquido al centro del impulsor, desde donde es impulsado a la parte exterior. Esta construcción consigue una alta eficiencia y es adecuada para el manejo de líquidos puros. Las bombas que tienen que manejar líquidos no puros, como las bombas de aguas residuales, están equipadas con un impulsor especialmente diseñado para evitar que los objetos que puedan entran en la bomba la atasquen. Si ocurre una diferencia de presión en el sistema mientras que la bomba centrífuga no está en funcionamiento, el líquido todavía puede pasar gracias a su diseño abierto.

Como puede ver en la figura 2, las bombas centrífugas pueden dividirse en diferentes grupos: bombas de caudal radial, bombas de caudal mixto y de caudal axial. Las bombas de caudal radial y de caudal semi-axial son los tipos más utilizados. Las diferentes demandas del rendimiento de una bomba centrífuga, especialmente en lo que se refiere a altura, caudal e instalación, junto con las demandas de funcionamiento económico, son solo algunas razones por las que existen tantos tipos de bombas. La Figura 3 muestra los diferentes tipos de bombas con respecto al caudal y la presión.

..PDF

Pumps_Task 5_Centrifugal pump types_E_DONE_ESP.pdf (size: 0.3MB)

DESCARGAR FICHERO