ECADEMY

AUTOADAPT, en profundidad

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Selección adaptada a las curvas de control de circuladoras domésticas

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Resumen

Las circuladoras con control de velocidad en los sistemas domésticos de calefacción se introdujeron en el mercado a comienzos de los noventa. La mayoría de estas circuladoras incorporan curvas de control de la bomba, que ajustan la velocidad y la presión a la demanda de calor y caudal actual. Las circuladoras normalmente disponen de varias curvas de control para adaptarse a las variaciones en los sistemas de calefacción. Esto mejora el confort y reduce el consumo de energía.

Para conseguir un beneficio real de esta característica debemos realizar los ajustes necesarios en la curva de control de la bomba una vez se haya instalado. En la mayoría de los casos esto no es posible, ya que no disponemos de información del sistema de calefacción en concreto. Este documento muestra el nuevo modo de control AUTOADAPT, que adapta automáticamente los ajustes de la circuladora al sistema de calefacción una vez se ha instalado. Las bombas circuladoras con la función AUTOADAPT miden y analizan las características del sistema de calefacción durante su funcionamiento y ajustan la curva de control de la bomba en función de ellas. Los resultados de las pruebas realizadas en Alemania demuestran que en el 75% de los casos AUTOADAPT selecciona el mismo nivel de confort y bajo consumo energético.

* Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark (e-mail {ckallesoe,nbidstrup}@grundfos.com)

..PDF

grundfos_AUTOADAPT_Task 7 AUTOADAPT in depth v1a_E_DONE_ESP.pdf (size: 0.2MB)

DESCARGAR FICHERO