ECADEMY

El algoritmo Grundfos AUTOADAPT

Grundfos-autoadapt-brain-heating-task4

El algoritmo Grundfos AUTOADAPT

En términos más técnicos, el objetivo del algoritmo AUTOADAPT es medir y analizar el sistema de calefacción durante su funcionamiento y adaptar a los patrones actuales de calefacción. Esto se realiza mediante la optimización de la posición de la curva de presión proporcional mediante un proceso de tres pasos.

Paso 1

El “Analizador del Sistema” analiza la circuladora que es parte del sistema de calefacción. Teniendo en cuenta este análisis, AUTOADAPT verifica donde la presión de la circuladora es demasiado alta, demasiado baja o la adecuada.

Paso 2

El “Selector de Curva” utiliza este conocimiento para seleccionar la curva de presión proporcional óptima de la circuladora.

Paso 3

Finalmente, la circuladora se controla de acuerdo a la curva de presión proporcional seleccionada con la funcionalidad “Control Presión Proporcional”.

..PDF

TOPIC 1 Task 4_AUTOADAPT_The AUTOADAPT algorithm v1b_E_DONE.pdf (size: 0.1MB)

DESCARGAR FICHERO