ECADEMY

Sistemas de recirculación de ACS

Grundfos-comfort-pm-task8

Sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria

En edificios residenciales, la bomba recirculadora mantiene el agua caliente en movimiento a través del sistema de distribución de agua caliente. Esto se traduce tanto en el transporte del agua caliente del calentador a los puntos de suministro como el envío de vuelta del agua fría al calentador de agua.

El funcionamiento de la bomba puede ser contínua, regulado mediante un termostato, por ejemplo, o controlado automáticamente con AUTOADAPT. En el último de los casos, el agua caliente está disponible inmediatamente, por lo que no tiene que desperdiciar agua esperando a que salga caliente.

..PDF

COMFORT_Task 8 About hot water circulation systems v1a_E_DONE_ESP.pdf (size: 0.2MB)

DESCARGAR FICHERO