ECADEMY

Control del calendario de operación

Comfort_Task 04_main image_900x425

Funcionamiento controlado por calendario

Las bombas Grundfos COMFORT con AUTOADAPT están controladas mediante una combinación de la temperatura detectada del agua en el sistema, los ajustes de temperatura ‘Tstar’ o ‘Tarranque’ y ‘Tstop’ o ‘Tparada’, y los registros en el calendario.

Cada vez que se demanda agua caliente, la temperatura del agua cambia y esto se registra mediante un filtro especial y se almacena en el calendario de consumo. De hecho, incluso el arranque de una bomba recirculadora provocará un cambio en la temperatura - por lo que el algoritmo AUTOADAPT decide que es un cambio causado por el arranque de una bomba o por la apertura del grifo de agua caliente y sólo registra este último en el calendario de consumo.

El calendario de consumo considera los últimos 14 días (para asegurarse que se incluyen los fines de semana) y cada día del calendario está dividido en intervalos de tiempo de 20 minutos. En el momento que se demanda agua caliente, se registra una ‘T’ (de tapping, en inglés o apertura de grifo) en el intervalo de tiempo adecuado en el calendario. Cuando la bomba está en espera durante 8 horas, el sistema automáticamente bombea agua durante 15 minutos. Una ‘F’ (de flushed, en inglés y lavado, en español) se registra en el calendario.

Basado en los registros del calendario (es decir, los intervalos con más ‘T’ registradas), AUTOADAPT calcula cuándo es más probable que se demande agua caliente la próxima vez y activa el control de histéresis según la temperatura durante 20 minutos antes de que se espere la demanda de agua caliente. Se desactiva de nuevo cuando no se espera más demanda de agua.

..PDF

TOPIC 2 TASK 4 Grundfos_COMFORT_Calendar controlled operation_article_4.pdf (size: 0.1MB)

DESCARGAR FICHERO