ECADEMY

Eficiencia y EEI

Eficiencia y EEI

La MAGNA3 se basa en nuestra tecnología de MAGNA probada y testada y nuestra considerable experiencia  con las bombas electrónicas. El motor de imán permanente, el modo de control AUTOADAPT y el convertidor de frecuencia integrado todavía forman parte del paquete de MAGNA, pero la MAGNA3 también incorpora nueva tecnología.

El resultado es una circuladora con un Índice de Eficiencia Energética (EEI) de solo 0.18 en la gama. Está a la cabeza de la legislación Europea, que estipula que las circuladoras deben tener un EEI no superior a 0,27 desde el 1 de Enero de 2013 o no más de 0,23 desde el 1 de Agosto de 2015. El índice de 0.18 supera a la media del mercado, y del 0,20 considerado como lo Mejor en Tecnología.

Sobre el sistema EEI
Como parte de la directiva Europea de Productos que Utilizan Energía (EuP), el sistema de Índice de Eficiencia Energética (EEI) se ha introducido para sustituir la antigua Etiqueta Energética de la UE, que clasificaba los productos de la A a G.

El EEI indica la diferencia entre el consumo anual Blaue Engel  del producto en cuestión y de un producto típico y similar definido para la directiva. Blaue Engel es una etiqueta energética alemana bastante conocida que mide el consumo de energía de las circuladoras independientes basado un perfil de carga predefinido, en el que la bomba funciona al 25% de caudal el 44% del tiempo, al 50% el 35% del tiempo, al 75% el 15% del tiempo y al 100% de caudal el 6% restante.

..PDF

MAGNA3_Eficiencia y EEI.pdf (size: 0.0MB)

DESCARGAR FICHERO