La presencia de Starck

Overview_TEXT

Resumen

Duravit AG, Hornberg, produce sanitarios cerámicos, muebles de baño, accesorios, baños, duchas y productos de cuidado de la salud y ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años, principalmente en las exportaciones. La compañía (2.300 empleados y con una facuración de 160 million de euros) ha sido una influencia en el desarrollo de la industria sanitaria mundial y ha creado tendencia en el diseño de los baños.


La Situación
El diseñador internacionalmente conocido Philippe Starck ha diseñado un impresionante edificio de 19 m de altura para el nuevo Centro de Diseño de Duravit - un edificio singular tanto en sentido literal como figurado. En el lado que da a la carretera principal, Starck ha abierto la parte frontal y ha insertado un inodoro gigante de tres pisos de altura como una torre de vigilancia (incluso se ilumina por la noche). Los visitantes pueden obtener una vista fantástica del Bosque Negro de 12 metros de altura. Este singular edificio, no sólo pone de relieve la marca Duravit, sino también sus productos.


La Solución Grundfos

El edificio se ha convertido en un auténtico El Dorado para el comercio y los artesanos de todo el mundo. Un taller de diseño, sala de exposiciones y eventos y el espacio de exposición de producto, especialistas de la industria sanitaria, así como los usuarios finales pueden conocer el potencial del producto y el rendimiento de Duravit. Talleres y seminarios para informar a los arquitectos y planificadores acerca de todo lo que quieren saber acerca de la arquitectura y los baños, el agua y el estilo de vida, y aquellos que quieren, incluso puede ver la última tecnología de bombeo en acción. El Centro de Diseño está equipado con bombas de calefacción Magna UPE y la serie UPS y bombas de refrigeración de la serie TP, LP, LM y TPE. Para la parte sanitaria se utilizan principalmente bombas sumergibles de tipo AP que incluyen los controladores.


El Resultado
Las últimas bombas de ahorro energético de Grundfos están instaladas en línea con nuestro principio "!El diseño se une con la Emoción se une con el Arte de la Técnica!". La instalación técnica completa, incluyendo el plan de implementación (sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las instalaciones de calefacción y sanitarias), fue realizada por H. Maurer GmbH, Schramberg. Esta compañía de diseño prefiere trabajar con los productos Grundfos, como confirma el representante autorizado Rainer Bühl: "Las bombas suministradas por este fabricante ofrecen claross beneficios técnicos en la ingeniería de construcción. Esto se tiene en cuenta para mcuhos sistemas de gestión de edificios. Grundfos es nuestro primer proveedor."





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tema:

Calefacción: bombas de calefacción desde Magna UPE y UPS serie más una bomba circuladora. Refrigeración: bombas circuladoras en línea de tipo TP, LP, LM y TPE serie. Sanitaria: bombas sumergibles sanitarias tipo AP con controlador.

Ubicación:

Duravit AG, Hornberg

Empresa:

Grundfos

GRUNDFOS SUMINISTRO

Duravit logo

DATOS DEL PROYECTO

Duravit product exhibition

DATOS DE PRODUCTO

  • Calefacción: bombas de calefacción desde Magna UPE y UPS serie más una bomba circuladora.
  • Refrigeración: bombas circuladoras en línea de tipo TP, LP, LM y TPE serie.
  • Sanitaria: bombas sumergibles sanitarias tipo AP con controlador.
The latest energy-saving pumps from Grundfos are installed