La ecología es lo primero para Central Japan Railway Company

Overview_TEXT

Resumen

Desde su creación en 1987, la Compañía Central de Ferrocarril de Japón (JR Central) ha promovido enérgicamente el desarrollo tecnológico. En Julio de 2002 se inauguró el centro de investigación en Komaki en el sur de Japón.

Con un enfoque sobre el medio ambiente, la nueva instalación incorpora tecnología ecológica en determinadas aplicaciones, incluyendo solar, cogeneración y almacenaje de hielo.


La Situación
El complejo de 20 hectareas en Komaki alberga 12.500 metros cuadrados de espacio de oficinas, equipo para pruebas a gran escala, una pista exterior de pruebas, un tunel de viento, y un simulador  de conducción de tren bala así como servicios de conservación.

Las instalaciones de consevación del medio ambiente incluyen un sistema de cogeneración que ahorra 560kW.. JR Central desea no solo hacer una contribución en la conservación del medio ambiente, sino también ayudar el desarrollo técnico en el campo de los nuevos recursos energéticos.


La Solución Grundfos
Se han instalado más de 50 bombas CR multicelulares, jugando un papel importante en el sistema de cogeneración del centro. En la cogeneración, la energía calorífica, mecánica y eléctrica se producen a partir del mismo combustible en la misma instalación. Aquí, el calor residual (en forma de vapor) puede utilizarse para producir electricidad o ser empleada como fuente de calor.


El Resultado
JR Central goza en la actualidad de un bajo consumo energético, una gran cantidad de espacio libre y una elegante instalación donde Grundfos está presente.

Las bombas Grundfos ofrecen un funcionamiento fiable y de alta calidad en la recirculación de agua caliente, como ejemplo. La categoría de bomba vertical, además, se adapta al mercado japonés, donde el suelo es escaso.

Tema:

Funcionamiento eficiente - Ahorro de energía - Solución integrada en el sistema

Ubicación:

Japón

Empresa:

Compañía Central de Ferrocarril de Japón (JR Central)

GRUNDFOS PROPORCIONO

  • Funcionamiento eficiente
  • Ahorro de energía
  • Solución integrada en el sistema

 

PRODUCTOS GRUNDFOS UTILIZADOS

  • 51 bombas CR/CRN

 

Bombas CR
Brillantes bombas CR en Japón

DATOS DE PRODUCTO

Tren bala
El tren bala realiza 550 km entre Tokio y Osaka en aproximadamente 2,5 horas.

TESTIMONIOS
El diseñador Takeshi Ushikoshi comenta: “Lo primero, las bombas Grundfos CR multicelulares disponen de una eficiencia y parámetros superiores de costes de funcionamiento. La alta eficiencia encaja a la perfección con nuestra demanda de ahorro de energía. Por otra parte, el diseño de las instalaciones de bombeo fue fácil gracias a su diseño en línea, donde además ahorramos en suelo".

Diseñador Takeshi Ushikoshi
Diseñador Takeshi Ushikoshi

LINK A WEBCAPS
CR
CRN

Contacts_TEXT

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)