Riego solar a gran escala en Toledo

Overview_TEXT

Resumen

Grundfos ha llevado a cabo la primera instalación a nivel mundial de un sistema de bombeo con apoyo de instalación solar fotovoltaica que funciona con el nuevo inversor Grundfos RSI. La instalación se encuentra situada en Santa Cruz del Retamar (Toledo) y dará servicio  de riego a un viñedo de la finca y bodega Borbotón. Se trata de una finca de 50.000 metros cuadrados, de
los que 40.000 metros están dedicados a viñedos (2.700 cepas) y el resto a diferentes plantaciones. Las variedades de uva Syrah y Petit Verdot en una zona habitual de garnacha hacen necesaria la implementación de un sistema de regadío a través de un sistema de suministro energético no convencional. La finca Borbotón se encuentra en medio del campo, a las afueras de Santa Cruz del Retamar y la estimación de consumo es de 2.000 metros cúbicos por hectárea y año.

Antonio Mayoral, propietario de la finca Borbotón, piensa que la solución adoptada es la más correcta. “Estamos en mitad del campo en un lugar en el que no hay suministro convencional”.  Para Mayoral, Grundfos ofrece la fiabilidad que necesitaba un proyecto de estas características. “Necesitábamos una instalación de energía solar fotovoltaica que nos garantizase suministro de
agua en una zona que dispone de gran radiación solar”. Los paneles de solar fotovoltaica instalados tienen una potencia de 6.000 W y generan la energía necesaria para que, a través del nuevo inversor de Grundfos RSI, la bomba SP Modelo  7-27 pueda extraer el agua de riego de un acuífero situado a más de 100 metros de profundidad.

Sistema óptimo para trabajo en remoto

El sistema de bombeo es el más idóneo en un territorio que no registra gran pluviometría y en el que es necesario un riego  sectorizado de los viñedos (existen seis sectores y en cada uno de ellos se estima regar un día de la semana). Las 2.700 cepas que existen en la finca se acaban de plantar y será necesario esperar dos años para la primera cosecha. La instalación también  llevará una estación meteorológica que indicará el riego y la cantidad de agua necesaria en función de la climatología del momento y la situación de los viñedos. El sistema podrá trabajar en remoto garantizando la monitorización de la instalación a través de un teléfono móvil o cualquier dispositivo de conexión a Internet para el encendido y apagado en función de las necesidades de regadío.

Anfos, distribuidor oficial Grundfos, ha sido la compañía encargada de dimensionar la instalación y suministrar los equipos de la marca: la Bomba Grundfos SP 7-27 y el Inversor Grundfos RSI. Ignacio Bernués, técnico comercial de Anfos, destaca la novedad que representa el nuevo inversor lanzado al mercado. “Grundfos RSI es un inversor de muy alto rendimiento, superior a cualquier otro producto existente”, explica Bernués. 

Grundfos RSI destaca por su eficiencia energética y funcionamiento estable. La instalación de la Bodega Borbotón significa la primera que se realiza en campo con el inversor Grundfos RSI ya que hasta ahora se había probado únicamente en salas en la sede central de la compañía en Dinamarca. 

Ahorro y eficiencia gracias a Grundfos RSI

Thomas Christensen, ingeniero de sistemas de Grundfos, destaca el ahorro que proporciona el nuevo inversor y su resistencia a la intemperie “sin necesidad de ventilación ni filtros de aire”.  Tampoco es necesaria una fuente de alimentación adicional para el sistema de ventilación.

Por su parte, Eloy Pérez Navas, Jefe de Producto de Grundfos España, destaca el salto cualitativo que supone este producto para la marca. “Damos un paso más al crear un producto de hasta 37 kW, un rango que cubre todo el mercado doméstico español”.

Grundfos RSI es un producto Plug and Play que no necesita una configuración especial y trabaja con la misma efectividad en cualquier estación del año. Compensa el efecto del medio ambiente y mejora la potencia de salida hasta un 30%. El inversor hace trabajar al sistema en su punto óptimo de funcionamiento.

Grundfos RSI soporta una máxima temperatura ambiente hasta 60ºC. Es fácil de instalar y operar, todos los datos son fácilmente obtenibles y consigue un óptimo rendimiento. Este inversor puede trabajar con cualquier bomba estándar de Grundfos como CR, NK, NB, etc. También ofrece corriente continua y alterna. Su pantalla de ajustes y configuración se puede desmontar y el sistema se puede conectar desde el propio inversor.

La instalación de la finca Borbotón supone la primera llevada a cabo en todo el mundo con el inversor Grundfos RSI. Su operación y puesta en marcha resulta sencilla, útil y con la garantía del máximo ahorro y eficiencia energética para el cliente. La bomba Grundfos SP 7-27 garantiza la extracción óptima del agua del acuífero y el inversor RSI el suministro de agua en conexión con los paneles de energía solar fotovoltaica.   





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tema:

SISTEMA DE BOMBEO GRUNFOS CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA A TRAVÉS DEL INVERSOR GRUNDFOS RSI

Ubicación:

Google Map

FINCA Y VIÑEDOS DE LA BODEGA BORBOTÓN EN SANTA CRUZ DEL RETAMAR (TOLEDO) SUMINISTRO DE EQUIPOS: ANFOS

Empresa:

CEMAFE INGENIERÍA AMBIENTAL Y ANFOS

INVERSOR SOLAR RSI