Enciclopedia

Mostrar resultados 61 del 70 al 354
Bucle de mezcla, doble derivación con válvula de 3 vías, tipo 2
Los bucles de mezcla de doble derivación se caracterizan por el caudal constante en el lado principal donde se producen los elevados costes de energía de bombeo. Los bucles de mezcla de doble derivación suelen estar dotados con válvulas de 3 vías
Cálculo de la pérdida de presión
Para seleccionar la bomba adecuada y obtener el equilibrio adecuado en el sistema, hay que calcular la pérdida de presión que se produce en todo el sistema.
Cálculo de las pérdidas de calor
Las pérdidas calculadas para las transmisiones son la suma de las pérdidas de calor de cada sección individual del edificio.
Cálculo del caudal
Con el fin de calcular la pérdida de presión en un sistema de calefacción o refrigeración, resulta esencial conocer el caudal volumétrico Q.
Caldera
Los consumidores que viven en zonas que no disponen de calefacción urbana tienen que utilizar sus propias calderas para producir calefacción central. Una instalación de caldera cuenta con los siguientes componentes: quemador, boquillas, carcasa de la caldera, depósito de agua caliente (integrado o separado) y una chimenea.
Caldera de condensación
Las calderas de condensación cuentan con un condensador, gracias al cual el vapor de agua producido por la combustión del gas o del petróleo se vuelve a condensar en forma de líquido, de ahí el nombre de
Calderín
Un calderín es un colector cuyo propósito es distribuir uniformemente el refrigerante en los circuitos de tuberías dentro de enfriadores de aire, refrigeradores en seco, evaporadores y condensadores.
Calefacción central
El término calefacción central cubre los sistemas de calefacción hidrónica con una caldera u horno central dentro del edificio a calentar o en sus alrededores inmediatos.
Calefacción por aire
Los sistemas de calefacción en un edificio pueden basarse en radiadores, convectores, suelo radiante, aire calefactado o una combinación de alguno de estos sistemas. Utilizar calentadores de aire es una forma rápida, aunque cara, de calentar un edificio.
Calefacción por inducción
El calor radiante es una radiación térmica entre dos superficies.