Enciclopedia

Mostrar resultados 71 del 80 al 354
Calefacción por suelo radiante
Una alternativa viable a los sistemas de calefacción basados en los radiadores convencionales es la calefacción debajo del suelo (suelo radiante).
Calefacción urbana
La calefacción urbana hace referencia a los sistemas de calefacción basados en agua en los que existe una distancia considerable entre el lugar donde se genera el calor (central térmica ) y el lugar donde se consume el calor (el edificio).
Calentador de convección
ImprimirUn calentador de convección es una superficie de calentamiento que transfiere calor mediante convección, principalmente.
Calor residual
El calor residual es el calor sobrante de un sistema de refrigeración que se elimina en la torre de refrigeración/condensador.
Cambio climático
ImprimirEl cambio climático se refiere a cualquier cambio en el clima con el tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana.
Camisa de refrigeración
Las camisas de refrigeración permiten que parte del líquido bombeado o del líquido externo circule por la carcasa del estátor del motor.
Capacidad calorífica específica
La capacidad de calor específica de un material o líquido es el término que se utiliza para describir la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kg de material/líquido en 1 K.
Característica del sistema
La característica del sistema describe la conexión existente entre el caudal volumétrico y la pérdida de presión en un determinado sistema de tuberías.
Características del sistema
Las características del sistema muestran la pérdida de presión en el sistema como una función del caudal.
Carga calorífica sensible
La carga calorífica sensible es la medida de la cantidad de energía que se debe eliminar, por ejemplo, del aire existente en el interior de un edificio, para mantener una temperatura determinada, con independencia de la temperatura exterior.