Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 41
BACnet
BACnet es un protocolo de comunicación para Automatización de Edificios y para Control de Comunicaciones.
Bandeja de goteo
Las bandejas de goteo se utilizan para recoger agua de condensación o del descarchado de las superficies de refrigeración cuando el aire se enfría por debajo del punto de rocío, etc.
Biocida
El biocida es un producto químico añadido al agua de condensación para aplicaciones tales como condensadores evaporativos y torres de refrigeración.
Biofilm
Biofilm refers to a population of various micro-organisms trapped in a layer of slime and organic matter that attaches itself to the surfaces of pumps, pipes, walls etc.
BMS (Sistema de Gestión de Edificios)
Un BMS es una red integrada de datos y un sistema de control para automatización, monitorización y control del HVAC, iluminación y otras funciones de un edificio.
BOD (Demanda Bioquímica de Oxígeno)
La cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos aeróbicos durante la descomposición de la materia orgánica en una muestra de agua recibe el nombre de Demanda Bioquímica de Oxígeno (BOD).
Bolsa tamiz
Una bolsa tamiz es un dispositivo utilizado para retener o eliminar los sólidos suspendidos o flotantes en el caudal, con el fin de evitar daños en las bombas, válvulas, etc. o impedir su atasco.
Bomba circuladora MAGNA de Grundfos
Las bombas circuladoras MAGNA de Grundfos se utilizan en edificios comerciales para aplicaciones de aire acondicionado, calefacción y suministro de agua.
Bomba circuladora UPE de Grundfos
La gama UPE de Grundfos es una bomba centrífuga con rotor encapsulado para la circulación de agua en sistemas de calefacción y climatización más pequeños en edificios comerciales. Presenta control electrónico de la velocidad del rendimiento de la bomba.
Bomba circuladora UPS Serie 200 de Grundfos
La UPS Serie 200 de Grundfos es una bomba centrífuga con rotor encapsulado para la circulación de agua en sistemas de calefacción y sistemas de climatización más pequeños en edificios comerciales.