Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 17
Economizador
El rendimiento operativo de las calderas que utilizan gas natural como combustible se puede mejorar utilizando el agua contenida en el gas de combustión.
Ecuación del coste de la vida útil para sistemas de bombeo
El coste de la vida útil de un sistema de bombeo es el coste total de todos los componentes del sistema a lo largo de su vida útil. Este periodo se extiende normalmente entre 10 - 20 años.
Efluentes
El efluente es la salida de agua desde un cuerpo natural de agua o desde una estructura fabricada por el ser humano.
Enfriador de aceite refrigerado por agua-salmuera
El enfriador de aceite refrigerado por agua-salmuera es una aplicación que se utiliza para eliminar una parte de la entrada de energía necesaria para comprimir el refrigerante desde la presión de aspiración a la de descarga, así como la resistencia mecánica.
Enfriador seco
Un enfriador seco es un dispositivo refrigerado por aire que se utiliza en conexión con la eliminación del exceso de calor.
Entalpía
La entalpía describe una cantidad de energía, y es un valor de referencia para distintos elementos a diferentes presiones y temperaturas.
Espuma PUR
La espuma de poliuretano se utiliza para aislar casi todos los tipos de tuberías e instalaciones de refrigeración...
Estación de bombeo
Las estaciones de bombeo en sistemas de recogida de aguas residuales se diseñan normalmente para manejar aguas de alcantarillado en bruto que entran a través de tuberías subterráneas que vierten aguas por gravedad.
Estaciones de Bombeo Grundfos Multilift
La gama Multilift consta de unidades compactas con todo incluido diseñadas para la evacuación y trasiego de aguas fecales por debajo del nivel del alcantarillado.
Estaciones de bombeo Grundfos PUST
La gama de estaciones de bombeo prefabricadas de Grundfos está diseñada para trasladar y recoger agua de drenaje, agua superficial y aguas residuales.