Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 9 al 9
HCFC (Hidroclorofluorocarbono)
Los refrigerantes con CFC y HCFC resultan perjudiciales para la capa de ozono y favorecen el efecto invernadero.
HFC (Hidrofluorocarbono)
El HFC es un refrigerante que no contribuye a la destrucción de la capa de ozono, aunque sí contribuye al efecto invernadero.
Hidrónica
Hidrónica es el término que describe el empleo de agua como un medio de transferencia de calor en los sistemas de calefacción, y un medio de transferencia de refrigeración en los sistemas de refrigeración.
Hierro fundido
El hierro fundido es una aleación de hierro, silicio y carbono.
Hierro gris
El hierro es un material barato, fácil de fundir. Se utiliza especialmente en la fabricación de carcasas de bombas, bloques de motor y otras piezas de las bombas.
Hierro nodular
La forma redondeada del grafito nodular reduce la concentración de la tensión y, en consecuencia, el material es mucho más dúctil que el hierro gris.
Humedad relativa
La humedad relativa del aire es un término utilizado para describir la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire.
Hydro MPC de Grundfos - Grupo de presión
Los grupos de presión Hydro MPC constan de dos a seis bombas CRI(E)/CR(E) idénticas conectadas en paralelo y montadas en una bancada común equipada con un cuadro de control y todos los accesorios necesarios.
Hydro Multi-E de Grundfos - Grupo de presión
Hydro Multi-E es un innovador sistema de aumento de presión especialmente diseñado para aplicaciones de edificación.