Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 17
Impulsor
Un impulsor es un disco giratorio de hierro o acero con álabes en una bomba centrífuga
Impulsor de canal
Un impulsor de canal trabaja directamente sobre el líquido bombeado que pasa a través del propio impulsor.
Impulsor Vortex
La ventaja de un impulsor Vortex con respecto a un impulsor de canal es que minimiza el riesgo de atasco.
Infiltración
La infiltración describe la entrada de agua subterránea en un sistema de alcantarillado a través de juntas defectuosas, tuberías dañadas, registros, etc.
Instalación frigorífica
Una instalación frigorífica es una zona refrigerada para almacenar en frío, un edificio refrigerado o una zona para guardar mercancías, especialmente comida, en condiciones de frío, con el fin de conservarlas.
Instalación seca
En una instalación seca, las bombas no están sumergidas en el líquido bombeado, sino que están instaladas cerca del sumidero.
Instalación sumergida
Los dos tipos de instalaciones más frecuentes son instalaciones de bombeo autónomas e instalaciones de bombeo sobre un autoacoplamiento.
Intercambiador de agua caliente
Se utiliza un intercambiador de agua caliente para la producción de agua caliente doméstica.
Intercambiador de calor de caudal transversal
Los intercambiadores de calor de caudal transversal intercambian energía térmica desde una corriente de aire a otra en una unidad de manipulación de aire (AHU).
Intercambiador de calor de láminas y tuberías
Los intercambiadores de calor de láminas y tuberías intercambian energía térmica desde un fluido a otro.