Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 5 al 5
Legionela
La bacteria Legionela puede ser la causa de dos enfermedades en los seres humanos: La legionelosis, una infección que produce neumonía, y la fiebre de Pontiac, que se asemeja a una gripe aguda.
Leyes de afinidad
Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, la velocidad de la bomba (rpm), la altura y el consumo de energía para el caso de bombas centrífugas.
Limitador termostático de temperatura de retorno
En un sistema se debe instalar una válvula termostática limitadora de la temperatura de retorno cuando la temperatura del agua de la tubería de retorno no deba superar un valor determinado.
Líquidos abrasivos
ImprimirUn líquido abrasivo contiene sustancias, con frecuencia de origen mineral o inorgánico, que son más duras que el material contra el que se frotan.
LON
LON es una tecnología de comunicación abierta muy utilizada en automatización de edificios.