Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 14
MAGdrive
Magnets are used to drive the shaft and impellers in this product group within the CR product family.
Manómetro
Un manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión en un sistema de calefacción o refrigeración en una determinada ubicación.
Mantenimiento de presión
Se utiliza un sistema para mantener una presión estática constante en los sistemas de calefacción y refrigeración con el fin de garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
Marcado CE
El marcado CE es la prueba del fabricante/importador de que su producto cumple los requisitos indicados en las directivas UE y en las normas EN pertinentes.
Medidor de energía
Los medidores de energía se utilizan para medir el consumo energético. Se emplean normalmente cuando se saldan cuentas con las empresas de calefacción urbana.
Mixing loop, single shunt with 3-way valve in flow pipe
A single shunt mixing loop is used when variable flow or variable temperature or both are desired on the secondary side.
Modbus
ImprimirModbus es una tecnología de comunicación abierta utilizada en sistemas de gestión de edificios y en entornos industriales en todo el mundo. Es un estándar de comunicación de datos, de hecho, resulta idóneo para su utilización en automatización a todos los niveles.
Modo de control de temperatura
El modo de control de temperatura se utiliza en los sistemas de circulación que carecen de válvulas de control para generar un caudal variable, y en sistemas en los que resulta importante mantener constante la temperatura.
Modo de control: caudal constante
El caudal constante se utiliza en sistemas en los que hay demanda de un caudal constante con independencia de la pérdida de presión.
Modo de control: presión constante
La presión constante se utiliza para mantener la presión a un nivel constante, normalmente en sistemas de suministro de agua y en depósitos de mantenimiento de presión en sistemas de circulación.