Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 19
Parte fija del cierre del eje
La parte fija del cierre está firmemente unida a la carcasa de la bomba.
Parte giratoria del cierre del eje
La parte giratoria del cierre está unida al eje de la bomba y gira en el líquido durante el funcionamiento de la bomba.
Pases por el serpentín
Pases es el término que describe el número de veces que un circuito de tubería ha pasado el área frontal de un enfriador de aire, refrigerador seco o condensador.
Paso libre
La dimensión de paso libre suele hacer referencia al objeto esférico de mayor tamaño que podría pasar a través del impulsor.
Pérdida de calor en la tubería
Las tuberías que distribuyen un fluido de calefacción pierden parte de su calor cediéndolo al entorno.
Perfil de consumo
El perfil de consumo muestra la relación que existe entre la hora del día y el caudal de agua.
pH
El pH es la medida de la acidez o de la alcalinidad de una disolución y va desde 0 a 14.
Potencia inducida
La diferencia entre la potencia inducida en la bomba y la potencia hidráulica indica el rendimiento de la bomba.
ppm
El término partes por millón (ppm) se utiliza para indicar proporciones relativas en cantidades medidas; especialmente cuando las proporciones son muy pequeñas.
Presión
La presión se utiliza para hacer circular un líquido en un sistema de calefacción o refrigeración y se induce por medio de bombas.