Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 23
Sala refrigerada
Una sala refrigerada es una zona refrigerada para almacenar en frío elementos perecederos, especialmente alimentos, con el fin de conservarlos.
Saturación
El punto de saturación es el punto en el que el aire ya no puede absorber más agua.
Sedimentación
Recibe este nombre el proceso por el cual las partículas sólidas con una densidad superior a la del agua se depositan en el fondo debido a la gravedad.
Sensor de temperatura
Los sensores de temperatura se utilizan en todos los tipos de instalaciones de edificios en sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado, etc.
Sensor PT 100
Los sensores PT 100 son sensores de temperatura que trabajan midiendo la resistencia eléctrica a través del metal platino (Pt).
Sensores de nivel
Un sensor de nivel es un dispositivo que mide el nivel de agua.
Separación entre aletas
La separación entre aletas es la distancia que existe entre las aletas que se utilizan en los serpentines-ventiladores, enfriadores de aire, refrigeradores en seco, evaporadores y condensadores.
Serpentín-Ventilador
Los serpentines-ventiladores se utilizan para calentar o enfriar el aire en diferentes ubicaciones, por ejemplo; en zonas de producción en la industria alimentaria, almacenes, oficinas, supermercados, etc.
Sistema bitubos
Existen dos tipos básicos de sistemas de tubería: sistemas monotubo y sistemas bitubos.
Sistema directo
Un sistema directo es un sistema de calefacción en el que los emisores de calor están conectados directamente a una caldera o a un sistema de calefacción urbana.