Enciclopedia

Mostrar resultados 1 del 10 al 24
Valor kv
El valor Kv expresa el caudal de una válvula reguladora, con una determinada posición de la válvula, con una pérdida de presión de 1 bar.
Valor kvs
El valor Kvs representa el caudal que pasa por un válvula de regulación en posición completamente abierta y con una diferencia de presión de 1 bar.
Valor Lambda
La conductividad térmica de un material recibe el nombre de valor Lambda.
Valor U
El valor U describe la pérdida de calor por metro cuadrado en relación a la diferencia de temperaturas existente entre el interior y el exterior.
Válvula de compensación
Durante la puesta en marcha inicial de los sistemas de calefacción y refrigeración, con frecuencia el equilibrio hidráulico se consigue utilizando válvulas de compensación; estáticas o dinámicas.
Válvula de control
Se utiliza una válvula de control para regular la cantidad de un medio que circula hacia una unidad consumidora.
Válvula de dos vías
El propósito de una válvula de control de 2 vías es cortar el caudal de agua o controlar y regular el caudal a lo largo de una tubería.
Válvula de mariposa
Una válvula de mariposa pertenece a la familia de válvulas llamadas válvulas de cuarto. La
Válvula de no retorno
Las válvulas de no retorno permiten que los fluidos fluyan en un único sentido.
Válvula de regulación de la diferencia de presiones
Cuando se desea una diferencia de presiones constante en el sistema se integran reguladores de la presión diferencial.