Depósito de inercia

Un depósito de inercia es un tanque de almacenamiento utilizado en el lado refrigerador de un sistema de aire acondicionado. El tanque se utiliza como almacenamiento para cubrir los picos de carga o en situaciones en las que un aumento en la demanda supera la capacidad del sistema de refrigeración.

El sistema puede estar en la parte secundaria de un sistema compresor tradicional o un sistema de refrigeración libre, donde normalmente sólo se produce enfriamiento por la noche. El depósito de inercia es un recipiente en el que se puede almacenar el medio enfriado.

El depósito de inercia se utiliza típicamente cuando hay una demanda de refrigeración variable. En tales aplicaciones, el tanque se utiliza como almacenamiento para cubrir los picos de carga o en situaciones en las que un aumento en la demanda supera la capacidad del sistema de refrigeración.

Cuando se arranca un sistema de refrigeración, aumenta el consumo de energía y el desgaste del compresor de refrigeración, en comparación con un funcionamiento continuo. Un depósito de inercia se adapta bien a las situaciones donde la carga de enfriamiento es pequeña, ya que reduce el número de arranques y, por tanto, disminuye el desgaste y el consumo de energía.