Conexión Bypass

Tubería conectada entre el lado de aspiración y de descarga del grupo de presión para desviar el agua cuando no está en funcionamiento.

Una conexión bypass es una diversión de tubería consistente en un colector, dos válvulas de aislamiento y una válvula anti-retorno. La diversión está colocada entre el colector de aspiración y descarga del grupo de presión.

La conexión bypass permite al agua desviarse de las bombas desde la aspiración hasta la descarga sin pasar por el grupo de presión.

La conexión bypass se usa comúnmente en aplicaciones en las que la entrada de presión es positive, de esta manera se hace posible el suministro de agua sin necesidad de que el grupo de presión entre en funcionamiento.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati