Pases por el serpentín

Pases es el término que describe el número de veces que un circuito de tubería ha pasado el área frontal de un enfriador de aire, refrigerador seco o condensador.

Pases es el término que describe el número de veces que un circuito de tubería ha pasado el área frontal de un enfriador de aire, refrigerador seco o condensador. Área frontal es el término que describe el área por donde el aire entra en la unidad. La unidad es, con frecuencia, rectangular con tuberías que pasan a lo largo de la longitud. El área frontal (longitud x anchura) depende del diseño/uso de la unidad y debe ser suficiente para el caudal de aire real.

Cuando se dimensionan tuberías en enfriadores de aire, evaporadores y condensadores, es importante que la velocidad del caudal en las tuberías coincida con la pérdida admisible de presión y con la velocidad del fluido. Todo esto se consigue ajustando el número de pases en el circuito de la tubería.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati