Compensador

Los compensadores se pueden integrar en un sistema de calefacción para absorber la expansión lineal de la tubería como una alternativa a un bucle de expansión.

Las expansiones lineales de las tuberías en un sistema de calefacción se producen por la diferencia que existe entre la temperatura de funcionamiento y la temperatura ambiente y por variaciones en la temperatura media. En el sistema se pueden incluir compensadores para anular esta expansión lineal como alternativa a un bucle de expansión. El compensador puede ser de tipo axial o con bisagras. Se deberán utilizar guías laterales de tubería y fijadores de tubería si se utiliza un compensador para anular la expansión.

Los compensadores abisagrados permiten el movimiento del extremo de la tubería, de tal forma que el compensador puede absorber la expansión de la misma. Los compensadores axiales funcionan permitiendo que las dos tuberías se muevan una con respecto a la otra, absorbiendo así la expansión. Un fuelle flexible impide que el sistema tenga fugas.

Los sistemas de calefacción centralizada suelen utilizar una alternativa a los compensadores. En este caso, las tuberías se deforman o tensan de tal forma que se minimiza cualquier expansión. Para hacer frente a la expansión, como alternativa o como una solución combinada se utilizan tuberías de acero tensadas e, incluso, tuberías de acero extra-fuertes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati