Condensador

Los condensadores se utilizan en los sistemas de refrigeración. Los condensadores eliminan calor del medio refrigerante que los atraviesa. El medio refrigerante puede ser uno de varios posibles.

Los condensadores se utilizan en los sistemas de refrigeración. Los condensadores eliminan calor del medio refrigerante que los atraviesa. El medio refrigerante puede ser uno de varios posibles. El calor del evaporador y del compresor del sistema de refrigeración se transfiere al refrigerante antes de alcanzar el condensador. Cuando el refrigerante fluye a través del condensador, se refrigera y condensa, es decir cambia de fase pasando de estado gaseoso a líquido.

Normalmente, el calor se elimina del condensador utilizando aire o agua. Por ello, los condensadores pueden ser refrigerados por aire o por líquido. Un condensador refrigerado por aire recibe aire frío impulsado por un ventilador, mientras que un condensador refrigerado por agua utiliza una bomba para suministrar el agua refrigerada.

Existen numerosos diseños de condensadores. Los condensadores refrigerados por aire suelen estar equipados con una tubería de cobre o acero, sobre la que se montan aletas de aluminio. El fluido de refrigeración fluye por las tuberías, transfiriendo el calor a las aletas que, a su vez, se enfrían gracias al aire que pasa por ellas.

Con frecuencia, los condensadores refrigerados por agua disponen de un tanque alargado con un sistema integrado de tuberías. El medio de refrigeración fluye por las tuberías en el tanque, mientras que el agua fría fluye por el interior de las tuberías, extrayendo el calor del medio de refrigeración.