Torres de refrigeración

Las torres de refrigeración se utilizan para eliminar el calor sobrante de un sistema de aire acondicionado en los casos en los que este calor no se pueda utilizar para otros propósitos.

Las torres de refrigeración disponen de un armario con un serpentín de condensación y, normalmente, disponen de uno o más ventiladores. Por el serpentín de condensación circula un refrigerante caliente proveniente del sistema de refrigeración; el aire que circula a través de la torre de refrigeración enfría al refrigerante caliente. El serpentín de condensación se rocía con agua para aumentar su eficiencia.

Esta operación aprovecha el hecho de que la temperatura del punto de rocío es inferior a la temperatura del aire y que las superficies húmedas transfieren calor de manera más eficaz. Si la torre de refrigeración se utiliza para enfriar el refrigerante principal del sistema de refrigeración, recibe el nombre de condensador de evaporación.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati