Bandeja de goteo

Las bandejas de goteo se utilizan para recoger agua de condensación o del descarchado de las superficies de refrigeración cuando el aire se enfría por debajo del punto de rocío, etc.

Las bandejas de goteo se utilizan en el caso de que una superficie de refrigeración enfríe el aire a tan bajas temperaturas que se forme hielo o condensación sobre la superficie de refrigeración. Las bandejas de goteo se suelen montar bajo la superficie de refrigeración y suelen estar hechas de hojas de acero. Los bordes y parte inferior de la bandeja suelen estas aislados para impedir que el agua se condense en dichas superficies. Pueden equiparse con un serpentín de calor o una línea eléctrica de calor para efectuar el deshielo. La salida de una bandeja de goteo suele estar equipada con un cierre impermeable.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati