Enfriador seco

Un enfriador seco es un dispositivo refrigerado por aire que se utiliza en conexión con la eliminación del exceso de calor. El medio refrigerante, normalmente agua, se hace circular por el enfriador seco, donde el calor intercambiado con el aire circundante calienta el fluido.

Se utilizan ventiladores para forzar el paso del aire a través del enfriador seco. Se recomienda que haya una diferencia de temperaturas de, al menos, 5 K entre el aire de refrigeración y el medio. Con frecuencia, se utiliza un enfriador seco en aquellas industrias donde resulte necesario eliminar un exceso de calor. Un ejemplo son los procesos de enfriamiento y re-enfriamiento.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati