Protección contra funcionamiento en seco

La función de protección contra funcionamiento en seco es una de las funciones de control más importantes, ya que el cierre del eje y los engranajes podrían sufrir daños si la bomba funcionara en esas condiciones. Por ello, siempre se recomienda instalar protecciones contra el funcionamiento en seco en todos los sistemas de aumento de presión.

La función de protección contra funcionamiento en seco es una de las funciones de control más importantes, ya que el cierre del eje y los engranajes podrían sufrir daños si la bomba funcionara en esas condiciones. Por ello, siempre se recomienda instalar protecciones contra el funcionamiento en seco en todos los sistemas de aumento de presión.

Existen tres métodos para detectar un corte de agua:

  • Interruptor de presión en el colector de aspiración o interruptor de flotador/relé de electrodo en el depósito de suministro: Protección contra funcionamiento en seco mediante interruptor de presión/nivel.
  • Medida de la presión de entrada en el colector de aspiración mediante un transmisor analógico de presión: Protección contra funcionamiento en seco mediante transmisor de presión.
  • Medida de nivel en el depósito de suministro mediante un transmisor de nivel analógico: Protección contra funcionamiento en seco mediante transmisor de nivel.

    Facebook Twitter LinkedIn