Sistema DX

Los sistemas DX son sistemas de refrigeración en los que el refrigerante principal se utiliza para la evaporación. Este caso es el opuesto a un sistema de refrigeración que enfría un refrigerante líquido secundario, tal como glicol o salmuera, y que a continuación se bombea a través del sistema de tuberías a los lugares que requieran refrigeración.

Los sistemas DX se utilizan normalmente con sistemas autónomos muy pequeños para un determinado lugar, pero también se pueden utilizar en grandes sistemas de refrigeración industrial que cuenten con diferentes ubicaciones que necesiten refrigeración. La elección de un sistema depende de un elevado número de factores, tal como el precio, normativa, temperatura ambiente y la elección del refrigerante primario.

Algunos de los refrigerantes tradicionales más antiguos resultan dañinos para el medio ambiente y han sido prohibidos o se están retirando paulatinamente en numerosos países. Los refrigerantes principales tienen distintas gamas de temperaturas de funcionamiento. La elección del material depende del tipo de refrigerante y este hecho puede tener un acusado efecto en el precio.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati