Europump

Los fabricantes de bombas Europeos están representados en la organización Europump que proporciona asesoramiento sobre cuestiones técnicas y también se puede utilizar intercambiar información acerca del sector del bombeo.

El objetivo de Europump es ser la fuente de una normativa que contenga una mezcla perfecta entre los sistemas de bombeo eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Promueve activamente la práctica de la eficiencia energética, así como la integridad del medio ambiente.

Europump anuncia mediante un enfoque de "producto ampliado" al crear las legislaciones sobre el ahorro en bombas de agua. Esto significa que incluyen el motor y los controles en las cifras. El enfoque ampliado del producto extiende significativamente el rango de los ahorros potenciales que se esperan. En la Unión Europea (UE27), por ejemplo, con la publicación de la directiva se espera un ahorro de un enfoque de producto a las bombas de agua son 4,45 TWh por año. El enfoque ampliado del producto, sin embargo, prevé que el ahorro anual de la UE sea de 35 TWh.