Evaporador

Los evaporadores se utilizan en los sistemas de refrigeración. El evaporador absorbe calor del entorno, por ejemplo, refrigerando el aire circundante.

El calor se absorbe utilizando un medio de refrigeración que fluye a través del evaporador. El medio refrigerante puede ser uno de varios posibles. Cuando el refrigerante fluye a través del evaporador y transfiere el calor desde el entorno, cambia de fase líquida a gaseosa.

En las aplicaciones de aire acondicionado, se utilizan evaporadores refrigerados por aire o por agua.

Los evaporadores refrigerados por aire suelen estar equipados con una tubería de cobre o acero, sobre la que se montan aletas de aluminio. El fluido de refrigeración fluye por la tubería, transfiriendo el calor a las aletas que, a su vez, se enfrían gracias a un ventilador. Con frecuencia, los evaporadores refrigerados por agua disponen de un tanque alargado con un sistema integrado de tuberías. El medio de refrigeración fluye por las tuberías en el tanque, mientras que el agua fría fluye por el interior de las tuberías, extrayendo el calor del medio de refrigeración.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati