Bomba trituradora

Una bomba trituradora es una bomba centrífuga equipada con un sistema de trituración en la entrada de la bomba, que corta las fibras y partículas de mayor tamaño contenidas en las aguas residuales.

Una bomba trituradora es una bomba centrífuga equipada con un sistema de trituración en la entrada de la bomba, que corta las fibras y partículas de mayor tamaño contenidas en las aguas residuales. Como resultado, el riesgo de atasco de la bomba y del sistema de tuberías se reduce al mínimo.

Más importante, una bomba trituradora resulta ideal para los sistemas de tuberías con diámetros menores, en las que el caudal suele ser menor. Suele ser importante cuando se bombea desde zonas remotas, casas aisladas, etc. Este tipo de bomba no resulta adecuado para el líquido de bombeo que tiene un elevado contenido de arena.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati