Tubos guía

Un tubo guía se utiliza para guiar la bomba hacia el autoacoplamiento en una instalación sumergida.

Un tubo guía se utiliza para guiar la bomba hacia el autoacoplamiento en una instalación sumergida. Las tuberías se instalan entre el autoacoplamiento y los soportes del tubo guía. Los tubos guía suelen estar hechos de acero galvanizado o acero inoxidable, y están disponibles en diferentes dimensiones dependiendo del tamaño de la bomba y de su peso.

Para mantener las bombas guiadas encima de los tubos guía, se monta sobre la brida de descarga de la bomba una brida guía.

Si la longitud de la tubería supera los seis metros, será necesario el empleo de un soporte intermedio del tubo guía para impedir que las tuberías se doblen, cada vez que se desplace la bomba por los tubos guía.