Superficie de calefacción

La superficie de calefacción puede ser una parte integrada del AHU o se puede ubicar directamente en el conducto de toma de aire. La superficie de calefacción se utiliza para calentar el aire exterior antes de su inyección en el interior del edificio.

 La superficie de calefacción puede ser una parte integrada del AHU o se puede ubicar directamente en el conducto de toma de aire. La superficie de calefacción se utiliza para calentar el aire exterior antes de su inyección en el interior del edificio. La inyección de aire a una temperatura inadecuada puede crear un pobre clima interior debido a corrientes, "puntos fríos", etc. En aquellos lugares en los que no se utilice el aire inyectado para calefacción, se inyectará a temperatura isoterma.

Si se utiliza el aire para calefacción, se calculará el tamaño de la superficie de calefacción para producir una temperatura aproximadamente 8-10 ºC superior que la temperatura de la habitación. La superficie de calefacción constará de un cierto número de tuberías paralelas con laminillas. Las laminillas se montarán en varias filas, perpendiculares al caudal de aire. Existen diferentes tipos de superficies de calefacción:

  • Superficies de calefacción basadas en agua
  • Superficies de calefacción basadas en vapor
  • Superficies de calefacción eléctricas




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati