Agua caliente

Se denomina agua caliente doméstica al agua caliente que se utiliza en los hogares para la ducha, lavados, etc. Se produce calentando el agua fría doméstica en un intercambiador de calor doméstico para agua caliente o en un depósito de agua caliente.

Se denomina agua caliente doméstica al agua caliente que se utiliza en los hogares para la ducha, lavados, etc. Se produce calentando el agua fría doméstica en un intercambiador de calor doméstico para agua caliente o en un depósito de agua caliente.

Producción centralizada de agua caliente doméstica. En el caso de la producción centralizada de agua caliente doméstica, el agua caliente para un bloque de pisos o apartamentos se produce de forma centralizada en una sala de máquinas. Desde la sala de máquinas, el agua caliente doméstica se distribuye a los puntos de consumo a través de un sistema de tuberías. Con frecuencia, se realiza la circulación del agua caliente doméstica para aumentar el confort, ya que en otro caso el tiempo de espera para producir agua caliente podría ser inaceptable.

La producción centralizada de agua caliente doméstica requiere la instalación de una menor potencia calorífica total que en el caso de la producción descentralizada de agua caliente doméstica para un número equivalente de consumidores.

Producción descentralizada de agua caliente doméstica
En el caso de producción descentralizada, el agua caliente doméstica se produce de forma individualizada en cada apartamento de un edificio. La producción descentralizada de agua caliente doméstica no suele requerir la circulación del agua caliente ya que los puntos de consumo están cerca de los puntos de producción.

En comparación con la producción central, la producción descentralizada de agua caliente doméstica exige una capacidad de potencia calorífica instalada relativamente grande por consumidor, ya que no es posible sacar partido de los efectos simultáneos.