Presión de entrada

La presión de entrada hace referencia a la presión existente en la unión entra la tubería de suministro y el grupo de presión.

La presión de entrada deriva de la presión del agua de suministro o de la presión existente si el grupo de presión se alimenta a través de un tanque de ruptura. La presión de entrada puede ser positive o negativa; sin embargo, la presión de entrada negativa suele darse en casos en los que el grupo de presión debe alimentarse de depósitos situados por debajo del nivel del grupo de presión.

La presión de entrada se usa para calcular la presión necesaria a proporcionar por las bombas del grupo de presión, así como el NPSHa (Presión de Entrada Positiva disponible). NPSHa se usa para determinar si una bomba puede usarse en una aplicación y para calcular como deber ser la tubería de aspiración.

La presión necesaria del grupo puede calcularse como se observa a continación:

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10.2)

Pset = presión de salida del grupo de presión necesaria
Ptap(min) = presión mínima necesaria en el punto más alto de la instalación
Pf = pérdida de presión en las tuberías desde el grupo de presión hasta el punto más alto
hmax = la altura del grupo de presión al punto más alto de la instalación

Pboost = Pset - Pin(min)

Pboost = presión necesaria para el aumento de presión establecido
Pset = presión requerida a la salida del grupo de presión (calculada anteriormente)
Pin(min) = presión de entrada en el grupo de presión

Tanto si la presión de entrada es negativa como si es positiva, este hecho influirá en la colocación de la válvula anti-retorno. En caso de que la presión de entrada sea negativa, la válvula anti-retorno debe colocarse antes de la bomba, para que la bomba no quede vacía de agua en periodos de espera. En caso de que la presión de entrada sea positiva, la válvula puede colocarse después de las bombas, asegurando que la presión máxima del grupo no se transmita a la red de suministro.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati