Valor Lambda

La conductividad térmica de un material recibe el nombre de valor Lambda. El valor lambda se utiliza para efectuar cálculos térmicos en edificios y componentes térmicos.

La letra griega λ, lambda, [W/mK] se utiliza para representar la conductividad térmica de un material que se define como la cantidad de calor transferida en un tiempo determinado a una distancia L, en una dirección normal a una superficie A, debido a una diferencia en temperatura ΔT, y cuando la transferencia de calor depende sólo del gradiente de temperaturas.

Por ello, cuanto menor sea el valor Lambda del material, mejor será su capacidad aislante.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati