Transductor de presión

Los transductores de presión se instalan en los sistemas de calefacción, refrigeración o ventilación. Miden la presión en una determinada ubicación dentro de un sistema y convierten esta medida en una señal que podrá leer un instrumento.

Los transductores de presión se instalan en los sistemas de calefacción, refrigeración o ventilación. Los transductores de presión miden la presión en una determinada ubicación dentro de un sistema y convierten esta medida en una señal que podrá leer un instrumento, por ejemplo, resistencia, inductancia o capacitancia.

Empleo de la señal
En ocasiones, la señal se utiliza de manera directa, para medir y ajustar. Como alternativa, el transductor se puede conectar a un transmisor, que convertirá la señal en una tensión variable o señal de intensidad, 0–10 V ó 4–20 mA respectivamente. Estos rangos de señales son empleados por una amplia variedad de reguladores del sistema de gestión del edificio.

La medida de presión se utiliza como parte de la supervisión del sistema, o para controlar bombas/ventiladores con el fin de alcanzar una determinada presión en un instante determinado.

Distintos tipos Existen varios tipos disponibles de transductores de presión:

1. Los transductores de tipo capacitivo actúan como un condensador en el que una placa del condensador es una membrana sensible a la presión: Debido a que la distancia que existe entre las placas del condensador es variable, también lo es su capacidad.

2. Los transductores extensiométricos se disponen como conductores de gran longitud que siguen un patrón en zigzag. Cuando se comprimen o se estiran, su área transversal cambia y, con ello, su resistencia.

3. Los sensores de presión piezoeléctricos convierten la presión en una señal eléctrica cuando se comprimen.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati