Estación de bombeo

Las estaciones de bombeo en sistemas de recogida de aguas residuales se diseñan normalmente para manejar aguas de alcantarillado en bruto que entran a través de tuberías subterráneas que vierten aguas por gravedad.

Las estaciones de bombeo en sistemas de recogida de aguas residuales se diseñan normalmente para manejar aguas de alcantarillado en bruto que entran a través de tuberías subterráneas que vierten aguas por gravedad (tuberías que están tendidas con un ángulo tal que un líquido puede fluir en una determinada dirección bajo los efectos de la gravedad). Las aguas residuales entran y se almacenan en fosas subterráneas, conocidas normalmente como pozos húmedos. El pozo está equipado con instrumentación eléctrica para detectar el nivel de aguas residuales presentes. Cuando el nivel de las aguas residuales supera un punto determinado, se arrancará una bomba que comienza a levantar las aguas residuales y a expulsarlas a través de un sistema de tuberías presurizadas desde donde las aguas residuales vuelven a ser descargadas en un pozo de registro por gravedad.Desde este punto, el ciclo vuelve a comenzar hasta que las aguas residuales alcanzan su punto de destino, normalmente una planta de tratamiento.

Mediante este método, las estaciones de bombeo se utilizan para desplazar las aguas residuales hasta un punto de mayor elevación. En el caso de que se produzca un caudal elevado de aguas residuales dentro del pozo (por ejemplo, durante periodos de picos del caudal y días lluviosos) se ponen en marcha más bombas. Si todo ello resultara insuficiente, o en el caso de que se produjera un fallo de la estación de bombeo, se puede producir una inundación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, provocando un desbordamiento.   Las estaciones de bombeo de las aguas residuales se diseñan normalmente para que una bomba o un grupo de bombas sean capaces de controlar las condiciones de picos de caudal. El sistema se construye también de manera redundante de tal forma que en el caso de que una bomba quedara fuera de servicio, la bomba o bombas restantes puedan manejar el caudal previsto. El volumen de líquido almacenado en el pozo húmedo entre las configuraciones de "bomba encendida" y "bomba apagada" se diseña para minimizar el número de arranques y paradas de la bomba, pero el tiempo de detección nunca se alargará tanto como para permitir que las aguas residuales almacenadas en el pozo húmedo se infecten.

Las estaciones de bombeo pueden dividirse normalmente en presurizadas (pequeño tamaño), de red (tamaño medio) y principales (estaciones de bombeo de gran tamaño).Las estaciones de bombeo red y principales se pueden subdividir a su vez en instalaciones de bombeo secas o sumergidas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati