Refrigerante

La tarea del refrigerante es transferir energía desde un nivel y disponer de ella a un nivel superior. Existen diferentes tipos de refrigerantes primarios, cada uno de los cuales presenta unas características técnicas propias, tales como presión, temperatura, contenido calorífico, volumen específico y entropía para cada necesidad.

Existen diferentes tipos de refrigerantes primarios, cada uno de los cuales presenta unas características técnicas propias, tales como presión, temperatura, contenido calorífico, volumen específico y entropía para cada necesidad.

El empleo de un tipo u otro de refrigerante depende del tamaño de los sistemas, pero también del año de fabricación. En los últimos años, la sensibilidad en relación a los problemas medioambientales ha provocado un cambio en el uso de los refrigerantes. Como consecuencia, los refrigerantes naturales están aumentando en popularidad.

La tarea del refrigerante es transferir energía desde un nivel y disponer de ella a un nivel superior. El proceso cíclico del refrigerante se puede mostrar en un (h) LogP en base a las siguientes condiciones:

1. El refrigerante se mantiene bajo presión a la temperatura ambiente en estado líquido a baja temperatura.
2. Se expande el refrigerante disminuyendo su presión hasta alcanzar el punto de saturación.
3. El intercambio de calor con el fluido o el material a refrigerar provoca que el refrigerante hierva a baja presión en el evaporador
4. Cuando el refrigerante se haya evaporado formando un vapor saturado y seco, se comprimirá en el compresor a una mayor presión para formar vapor sobrecalentado
5. En el condensador, el vapor se condensa debido a la alta presión intercambiando la energía con, por ejemplo, el aire que se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación

Algunos ejemplos de refrigerantes:

  • Los refrigerantes sintéticos de los tipos CFC, HCFC y HFC tienen influencia en el efecto invernadero.
    Por ejemplo: R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
  • Refrigerantes naturales: R717 (amoniaco) R290 (propano), R600a (isobutano), R744 (dióxido de carbono)