Relación de calor sensible

La relación de calor sensible (SHR) es el término que se utiliza para describir la relación de la carga calorífica sensible con respecto a la carga calorífica total.

Responde a la siguiente fórmula:

SHR = qs / qt

qs = calor sensible (kW)
qt = calor total (kW)

Por ejemplo, un valor para SHR del 100 % indicaría que un evaporador sólo refrigeraría el aire, es decir, una carga puramente sensible. Por el contrario, un valor para SHR del 80% significaría que el 80 % de una carga del evaporador se utilizaría para enfriar el aire (carga sensible) mientras que el 20% restante se utilizaría para la deshumidificación (carga latente).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati