Alcantarillado

El sistema de alcantarillado está formado por una red de tuberías que recogen y transportan aguas pluviales y residuales a una planta de tratamiento de aguas residuales o a las aguas receptoras.

El sistema de alcantarillado está formado por una red de tuberías y una serie de instalaciones técnicas (por ejemplo, estaciones de bombeo). El sistema recoge y transporta aguas pluviales y residuales desde más de un origen a una planta de tratamiento de aguas residuales o a las aguas receptoras.

El sistema de alcantarillado puede ser combinado o separado. El sistema de alcantarillado combinado transporta por la misma tubería aguas residuales sanitarias (líquidos y residuos sólidos provenientes de residencias, edificios comerciales, complejos industriales, etc.) y aguas superficiales/pluviales. El sistema de alcantarillado separado transporta aguas residuales por una tubería de residuos sanitarios independiente y aguas pluviales por otra tubería denominada drenaje pluvial. La red de alcantarillado ramificada se divide en unidades más pequeñas denominadas lateral, colector, troncal y colector de interceptación:

1) Alcantarilla lateral
Un conducto que recibe aguas pluviales o residuales desde estructuras residenciales, comerciales o industriales y descarga en un sistema colector público.

2) Alcantarilla colectora
Un conducto que recibe aguas pluviales o residuales desde dos o más alcantarillas laterales o de otros ramales.

3) Alcantarilla troncal
Una alcantarilla principal que recoge el caudal de dos o más alcantarillas colectoras.

4) Alcantarilla de intercepción
Una alcantarilla que recibe aguas residuales de varios colectores y alcantarillas troncales y que recibe también cantidades específicas, limitadas/controladas de aguas residuales desde alcantarillas de combinación mediante estructuras de diversificación y transporta las aguas residuales a un punto determinado para su tratamiento o eliminación. A través del sistema de alcantarillado, las aguas residuales pueden ser transportadas por gravedad o mediante bombeo:

Cañería de gravedad
El caudal está provocado por la fuerza de la gravedad y la tubería se diseña normalmente para funcionar parcialmente llena.

Cañería ascendente
Se denomina así a una tubería proveniente de una estación de bombeo a través de la cual se transporta el líquido por presión. Las cañerías ascendentes se utilizan para transportar aguas residuales donde el caudal por gravedad no es posible o no es practicable.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati