Funcionamiento de velocidad controlada

El control de la velocidad por medio de un convertidor de frecuencia es sin duda el modo más eficaz de ajustar el rendimiento de una bomba de aumento de presión cuando se requiere caudal variable. El método de control de velocidad proporciona una nueva curva Q/H a una altura y caudal reducidos.

El control de la velocidad por medio de un convertidor de frecuencia es sin duda el modo más eficaz de ajustar el rendimiento de una bomba de aumento de presión cuando se requiere caudal variable. El método de control de velocidad proporciona una nueva curva Q/H a una altura y caudal reducidos.

Las características de las curvas permanecen sin cambios. No obstante, cuando se reduce la velocidad, las curvas se aplanan, puesto que la altura se reduce en mayor grado que el caudal. 

Por ejemplo, si el caudal disminuye en un 20%, el consumo de energía del motor cae al 65% en comparación con el consumo original.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati