Altura de aspiración

La altura de aspiración hace referencia a la presión (presión negativa) existente en el lado de aspiración de la bomba.

La altura de aspiración hace referencia a la presión (presión negativa) existente en el lado de aspiración de la bomba. La presión se puede medir desde la línea de centros de la parte hidráulica de la bomba hacia la superficie del agua en el lado de aspiración de la bomba.

En teoría, sería posible aspirar agua desde una profundidad de 10,33 metros, sin embargo, esto exigiría un vacío absoluto. En la práctica, la altura máxima es mucho menor.   Para evitar cavitaciones (el fenómeno de formación de burbujas de vapor dentro de un líquido en movimiento, en las zonas en las que la presión del líquido caiga por debajo de su presión de vapor) es importante comparar la NPSH (Altura Neta de Aspiración Positiva) necesaria con la NPSH disponible.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati