Característica del sistema

La característica del sistema describe la conexión existente entre el caudal volumétrico y la pérdida de presión en un determinado sistema de tuberías.

La característica del sistema suele adoptar la forma de una parábola. Esto significa que la pérdida de presión en un sistema es una función cuadrática creciente del caudal volumétrico:

H = K x Q2

En términos prácticos, este hecho significa que cuando disminuya el caudal volumétrico a la mitad, la pérdida de presión se reducirá a su cuarta parte.

El término K expresa la resistencia del sistema. A mayor resistencia, más abrupta será la parábola. La característica del sistema se puede determinar a partir de los cálculos de pérdida de presión. En los sistemas ya existentes, se puede calcular mediante mediciones.

La característica del sistema se utiliza junto con la curva de rendimiento de la bomba para su dimensionado y correcta elección.