Características del sistema

Las características del sistema muestran la pérdida de presión en el sistema como una función del caudal.

Las características del sistema muestran la presión perdida en el sistema como una función del caudal. El punto de partida de las características depende del tipo del sistema.

a. En un sistema cerrado (circulación de líquido) siempre comenzará en 0,0 (0 de caudal; 0 de altura).
b. En un sistema abierto (transporte de líquido) el punto de partida dependerá de la Hgeo (elevación geométrica).

Para definir las características de los sistemas, se tendrá en cuenta que existe una relación entre Q (caudal) y H (altura). Si Q se reduce a 1⁄2, H se reducirá a 1⁄4.