Cierre tándem

El cierre tándem es el nombre que asigna Grundfos a un determinado sistema de cierre de eje, en el cual se ha montado una cámara de cierre adicional sobre el cierre del eje existente.

Cierre tándem
El cierre tándem es el nombre que asigna Grundfos a un determinado sistema de cierre de eje, en el cual se ha montado una cámara de cierre adicional sobre el cierre del eje existente. El propósito de la cámara de cierre es garantizar que el líquido no se fugue de la carcasa de la bomba. Enjuagando la cámara de cierre con un fluido neutro, se absorberá o eliminará el fluido en exceso de la bomba centrífuga.

Ventajas adicionales
La bomba centrífuga de Grundfos con cierre tándem ofrece diversas ventajas. El fluido que fluye entre los dos cierres carece de presión y proporciona varias ventajas al cierre del eje del lado del producto tales como:

  • No se produce evaporación en la holgura del cierre. Este hecho impide la formación de depósitos así como la cristalización en el lado del fluido descargado.
  • El fluido descargado lubrica y enfría incluso cuando la bomba funciona en seco o trabaja en vacío.