Temperatura

La unidad principal de temperatura es el grado Celsius. Sin embargo, la temperatura también se puede especificar en otras unidades, tales como Fahrenheit [°F] y Kelvin [K]

La unidad principal de temperatura es el grado Celsius. La escala Celsius fue definida en el siglo XVIII. La escala se define de tal forma que el agua pura tiene un punto de congelación de 0 °C y el punto de ebullición está en 100 °C.

Sin embargo, la temperatura también se puede especificar en otras unidades, siendo las más frecuentes las escalas Fahrenheit [°F] y Kelvin [K]. Una diferencia de 1 grado de temperatura es la misma en las escalas Celsius y Kelvin.

El cero absoluto de la escala Kelvin
La temperatura de 0 grados K en la escala Kelvin, también denominada cero absoluto, es igual a -273,15°C. La escala Kelvin utiliza únicamente valores positivos, lo que supone una ventaja a la hora de efectuar cálculos.

Factores de conversión
Los factores de conversión para estas unidades son los siguientes:

[K] = 273,15 + [°C]
[°F] = 32 + 9/5 [°C]

Uso de la escala Kelvin
La escala Kelvin se utiliza con mayor frecuencia en instalaciones de edificios, ya que los cálculos implican principalmente diferencias de temperatura (ΔT).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati