Impulsor Vortex

La ventaja de un impulsor Vortex con respecto a un impulsor de canal es que minimiza el riesgo de atasco. El impulsor Vortex crea una masa giratoria de agua que forma un torbellino. Un torbellino es una apertura en forma de embudo que se crea hacia abajo desde la superficie del agua. Puede formarse debido a la salida de un caudal de agua por una pequeña abertura en el fondo del depósito, cuenca o por una bomba.

El rendimiento de una bomba con un impulsor Vortex suele ser menor que una bomba con un impulsor de canal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati